10.11.2020 19:11 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Kann mir da keiner weiter was zu sagen? |
11.11.2020 14:19 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung:
|
Hallo S_Liner, wenn auf der CPU nicht bereits die Firmware V3.3.17 läuft, so würde ich an Deiner Stelle noch ein Firmware-Update versuchen. Auch, wenn das von Dir beschriebene Verhalten nicht unter den Besserungen der Firmware-Updates zu finden ist. Sollte dies auch nicht helfen, dann versuche es mit einem Support Request. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.11.2020 14:59 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Ok vielen Dank |
Folgen Sie uns auf