09.09.2023 13:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung:
|
Lade mal dein Programm bzw. Netzwerkprojekt als ZIP-Datei hoch. |
09.09.2023 13:54 | |
Beigetreten: 04.07.2023 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 45 Bewertung:
|
das wäre das gleiche welches ich gestern hoch geladen habe. Kommt hier Bin jetzt erst mal weg. Danke DateianhangKomplettanlage_Haus_Garage_05.09.2023.snp.zip (124 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_379071 am: 09/09/2023 13:55:31 |
|
09.09.2023 15:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung:
|
Warum hast du in den Dateieigenschaften die Anpassung für einen DNS-Server aktiviert? |
10.09.2023 16:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung:
|
Im Anhang ein kleines Video und hier die Erklärung dazu. Ich muss sagen, das Handling zum Löschen von Verbindungen in der Netzwerksicht ist von Siemens auch schlecht gemacht. Aber zum Löschen und Einrichten einer solchen Verbindung. In deinem Fall hast du ja eine S7-Verbindung. Diese wird als hellblau gestrichelte Linie dargestellt. Wenn sie markiert wird, wechselt die Farbe nach dunkelblau. An dieser Stelle hätte ich erwartet, dass durch einen Rechtsklick auf die Verbindung ein Kontextmenü erscheinen würde, wo man dann löschen wählen könnte. Ist aber nicht. Gelöscht wird eine markierte Verbindung, in dem man die Entfernen-Taste betätigt. Danach mit einem Rechtsklick auf das Kästchen in den folgenden Kontextmenüs "Server-Verbindung hinzufügen" und anschließend "Modbus-Verbindung. Die Modbus-Verbindung erscheint dann als gelb gestrichelte Linie. Wenn sie dann markiert wird, wechselt sie zu braun. DateianhangVerbindung löschen und einrichten.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf