27.03.2023 14:52 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Mit welcher Projektierungssoftware können SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation im TIA Portal projektiert werden? SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation können neben der möglichen WinCC Projektierungssoftware (ab WinCC Basic) auch mit Step 7 Basic oder Step 7 Professional projektiert werden. Wo finde ich Informationen, mit welcher Projektierungssoftware ein SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation/Comfort Panel projektiert werden kann? In unserem SIEMENS SiePortal im Internet beim jeweiligen Produkt über Produktsuche oder Artikelnummer in dem Reiter "Technische Daten". Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (THb) |
Folgen Sie uns auf