24.04.2020 14:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (42) |
in Anbetracht des Restrisikos revidiere ich meine Empfehlung. Also bei allen 24V Spulen oder Relais sollte eine Freilaufdiode verwendet werden. Manche 24V Relais bzw. Schütze haben diese bereits integriert. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/29/2020 07:13:27Neue Überschrift nach Splitten |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.04.2020 03:34 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Bei Gleichspannungsventilen gibt es nur eine passende Schutzbeschaltung und zwar die mit der Freilaufdiode, mit LED ist dann angenehmer zur Prüfung. Varistoren und RC-Glieder sind für Wechselspannung brauchbar. Siehe auch Schutzbeschaltung M.f.G. Scorp |
26.04.2020 16:42 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, streiten muss man da nicht, aber du liegst eindeutig falsch. Ein Varistor ist ein spannungsabhängier Widerstand, dessen Wert sich sehr schnell verkleinert wenn die varistorspezifische Schwelle überschritten wird, bei Gleichspannung oder Wechselspannung Schau hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Varistor und bei allen Herstellern die Schutzbeschaltung für Ventile anbieten oder allgemein für Induktivitäten. z.B: https://shop.murrelektronik.de/Elektronik-im-Schaltschrank/EMV-Entstoermodule/Module/Ventilentstoermodul-Bauform-BI-11mm-3124248.html Ich empfehle hier auch die Tipps von Siemens, siehe Anlage. " Eine Diode verursacht eine Verlängerung des Ausschaltvorgangs um den Faktor 6-9, Varistoren verlängern die Ausschaltzeit des Schützes um ca. 2 - 5 ms" Ventile sind da ähnlich zu betrachten. So, ich denke jetzt ist alles gesagt. gruß rlw Dateianhangovervoltage_suppression_of_contactors.pdf (94 Downloads) |
Folgen Sie uns auf