Industry Online Support
Technical Forum
08.09.2006 14:31 | |
Beigetreten: 03.05.2006 Letzter Bes: 27.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hi, ich denke das geht schon so weit in Ordnung wenn auch die Nennfrequenz mit68.5 Hz eingetragen ist. Die Steuerung errechnet dann unter Berücksichtigung der Nenndrehzahl die Feldschwächdrehzahl. Ich denke aber das da eine Drehzahl etwas kleiner als 3000 1/min herauskommen sollte, da es sich ja allem anschein nach um eine 4 pol Maschine handelt. mfg j.Ritz |
REFORM Maschinenfabrik |
|
19.09.2006 13:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich hatte das jetzt so gelöst, daß ich die obere Drehzahl (6000Upm) als Nenndrehzahl angenommen habe, sonst setzte die Feldschwächung schon knapp über 2000Upm ein, was dann bei höheren Drehzahlen die Lesitung begrenzte. Motor läuft so sauber und mit guter Leistung. Ich interpretiere die Daten vom Typenschild jetzt so, daß bis 6000 Upm keine Feldschwächung eingestellt werden sollte. Grüße hst |
Folgen Sie uns auf