05.03.2012 20:35 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
AM2 AQ -Modul, gibt 0..20mA oder 0..10V aus. Klemmschema scheint bei den FU's gleich zu sein, jedenfalls habe ich nach wenigen Sekunden das hier gegoogelt. Aber sicherlich hast du ja Unterlagen zum FU bekommen und dort steht dies ja schon drin. |
06.03.2012 21:45 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (8) |
http://www.elektromotor.at/technik/fu_ls_se.pdf das sollte der fu sein im kapitel6 wird erklärt wie du die parameter einstellen kannst |
06.03.2012 22:22 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (8) |
im kapitel 6-5 unter "modus pr" kannste bis zu 4 festwerte einstellen klemmbelegung ist da auch gleich angegeben |
07.03.2012 08:35 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (713) |
Hallo, Sehe mal im anhang das shaltplan 1= 0V,2= 0-10V eingang. Parameter 5 auf A1-Pr setzen, macht 0-10V eingang und preset. Grus, Marcjan DateianhangSE-Ai-preset.pdf (121 Downloads) |
Problem solved? |
|
Folgen Sie uns auf