13.02.2013 19:42 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hallo, gibt es da auch ein Beispiel dazu ? Gruss Jockel65
|
13.02.2013 20:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Das könnte etwa so aussehen! Der Analogausgang könnte dann direkt an den FU angeschlossen werden. Es muß nur geklärt werden welches Signal vom Füllstandssensor kommt. Ist 0-10V = leer - voll, so muß der Ausgang invertiert werden, oder der Umrichter entsprechend eingestellt werden! DateianhangFüllstand Balken.zip (455 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.02.2013 20:29 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo nochmal! So sieht es dann mit Ausgang für die Pumpe und invertiertem Analogsignal aus! DateianhangFüllstand Balken.zip (419 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
15.02.2013 10:03 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke, es hilft mir weiter bei meiner Planung., Mfg Jens |
Folgen Sie uns auf