18.12.2022 17:42 | |
Beigetreten: 18.12.2022 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo zusammen Wie ich bereits herausgefunden habe, kann die LOGO 8.3 nicht direkt Modbus auslesen. Beim durchstöbern des Forums bin ich auf das Gateway USR D302 gestossen. Dieses habe ich bestellt und eingebaut. Da ich ein absoluter Modbus Neuling bin, bekomme ich die Einstellungen nicht hin. Kann mir da jemand helfen? DateianhangHaussteuerung.zip (198 Downloads) |
19.12.2022 17:18 | |
Beigetreten: 18.12.2022 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Ja, eine Registertabelle habe ich. Kann ich den Fronius Symo via TCP/IP auslesen? DateianhangInverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx (211 Downloads) |
19.12.2022 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2022 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Und hier ist noch die Anleitung vom Datamanager von Fronius
DateianhangDatamanager Modbus Anleitung.pdf (225 Downloads) |
19.12.2022 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33435 Bewertung:
|
Die Frage hätte ich dir eigentlich stellen müssen, du hast doch das Gerät ... |
19.12.2022 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2022 Letzter Bes: 02.02.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Gemäss dem Dokument sollte der WR TCP / IP fähig sein. Komme trotzdem nicht weiter ;-) |
19.12.2022 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33435 Bewertung:
|
Wenn der WR Modbus TCP kann dann brauchst du doch das Gateway von RTU zu Modbus nicht. |
19.12.2022 18:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33435 Bewertung:
|
Hast du denn mit Datamanager Modbus TCP konfiguriert? |
Folgen Sie uns auf