03.12.2015 19:05 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe eine LOGO 0BA6 und Textdisplay TD und die LOGOSoft v8 Egal welches Beispiel ich verwende (zB. die Menüsteuerung von hier: Logo Display Beispiele ) Alles läuft, nur wenn ich die Funktionstasten (in diesem Fall F4) drücke, reagieren diese nicht. Auch nicht im Online-Test. Auch bei anderen Beispielen ist das so. Habe ich nun etwas falsch konfiguriert? Ich hoffe sehr, das der Bedienfehler vor der Tastatur sitzt :-) Liebe Grüße Martin |
03.12.2015 19:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199) |
Funktionieren alle F-Tasten nicht? Oder nur F4 keine Funktion? |
04.12.2015 00:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo und Danke für die schnellen Antworten... am Kabel liegt es leider auch nicht :-( Weiß jemand wo man so ein Teil zur Reperatur einschicken kann? |
Folgen Sie uns auf