23.03.2012 13:27 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo, so wie ich das sehe, müsste bei dem angedachten Lösungsweg immer wieder die Uhrzeit ausgelesen werden und geprüft werden wie spät es jetzt ist. Anderer Gedanke: Wie wäre es mit einem Uhrzeitalarm? Habe eben folgenden FAQ dazu gefunden: Wie können die mit STEP 7 "HW Konfig" projektierten Daten für den Uhrzeitalarm im Anwenderprogramm verändert werden?Ich gehe jetzt davon aus, das die CPU nur einen Uhrzeitalarm hat wie in dem FAQ Der Alarm wird zu Schichtbeginn der Schicht 1 ausgelöst. Damit ließe sich dann ein Merker setzten "Schicht 1 aktiv". Weiter könnte dann der Auslösezeitpunkt des Alarms auf den Schichtbeginn der zweiten Schicht gesetzt werden. Wenn der Alarm dann kommt -> Merker "Schicht 2 aktiv" ... analog dazu dann Schicht 3. Über die Merker würdest Du dann einfach mitkriegen, welche Schicht eben dran ist ohne zusätzliche Uhrzeitabfragen. Was haltet Ihr von der Idee? Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |