06.02.2016 17:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2023 Beiträge: 30912 Bewertung:
|
2 Logos und 1 HMI geht. Siehe hier: |
07.02.2016 06:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.09.2023 Beiträge: 30912 Bewertung:
|
Hier gibt es ein Beispiel für die Kommunikation einer Logo mit einem HMI: HMI Kommunikation ab WinCC V11.x Da das HMI nicht mit der Logo!Soft Comfort V8 Software programmiert wird, sondern mit einer eigenständigen Software, WinCC V13. SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation Ein Beispiel für die Programmierung einer Heizungskurve in Logo!Soft ist angehangen, ebenso ein Beispiel für eine außentemperaturabhängige Regelung der Vorlauftemperatur. DateianhangHeizungsmischer.zip (145 Downloads) |
Folgen Sie uns auf