10.02.2021 15:19 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreicht häufig die Frage nach der Gültigkeit aktueller TIA Portal Lizenzen auf ältere TIA Portal Versionsstände. Eine gute Übersicht zu dieser Frage findet man u.a. im Systemhandbuch. Gültigkeit der License Keys für ältere Versionen SIMATIC Lizenzen sind abwärts kompatibel, d.h. mit einem neueren License Key (z.B. STEP 7, oder WinCC) können auch ältere Versionen ohne Einschränkungen betrieben werden. Genauere Informationen dazu entnehmen Sie den Tabellen in o.g. Systemhandbuch. Weiterführende Informationen:
Die in diesem Beitrag beschriebene Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juni 2021). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 06/30/2021 13:42:29Anpassung auf TIA Portal V17 Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/04/2024 08:17:25Inhalt und Links aktualisiert / angepasst |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
5 Benutzer |
06.10.2023 11:47 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 1401 Bewertung:
|
Update TIA Portal V18 Die oben verlinkte Übersicht zur Gültigkeit aktueller TIA Portal Lizenzen auf ältere TIA Portal Versionsstände ist in folgendem Handbuch auch für das TIA Portal V18 dokumentiert. SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 und SIMATIC WinCC V18 Die in dieser Ergänzung genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen (Stand: Oktober 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf