Industry Online Support
Technical Forum
12.10.2011 15:51 | |
Beiträge: 739 Bewertung:
|
Hallo Tilli88, je kleiner (Leistung) der Umrichter desto größer die Verlustleistung…. Ist leider so. - bei so „kleinen“ Umrichtern werden im Eingang Diodenbrücken verwendet und keine gesteuerten oder geregelten Transistoren = „frisst Energie“ - bei der Ansteuerung des Wechselrichters wird auch nur auf ein „einfaches“ Ansteuersystem zurückgeriffen = „frisst Energie“ - die Elektronik ….. = „frisst Energie“ - etc. schau Dir mal in der Bedienungsanleitung das Kapittel 7 an. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22102965 |
Folgen Sie uns auf