Industry Online Support
Technical Forum
28.07.2014 23:35 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ok, dann such ich mir mal die Komponenten zusammen. Vielleicht klappt es ja zufriedenstellend. Versuch macht kluch. Markus |
08.08.2014 11:25 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 5874 Bewertung:
|
Achtung: Ich bin auf folgender Seite auf diesen Kommentar gestoßen: http://www.kemmerich-elektromotoren.de/produkte/zubehoer-elektrisch/sinusfilter-dudt-filter-motordrosseln.html 3-phasige Sinus- oder dU/dt-Filter 1-phasig belasten bei den Sinus- und dU/dt Filter handelt es sich um Filterkreise, die eine fest definierte Resonanzfrequenz besitzen. Schließt man nun ein dreiphasiges Filter an nur zwei Phasen an, verschiebt sich der Resonanzpunkt und somit die Abstimmung des Filters. Aus diesem Grund ist es nicht zulässig ein dreiphasiges Filter einphasig zu belasten Als ich das gelesen habe, musste ich an diesen Post denken. Von daher - falls es noch geht - lieber ein einphasigen Filter beziehen. |
With best regards, |
|
18.09.2014 22:05 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Der Filter wird natürlich 3-phasig belastet, schließlich ist es ein Drehstrommotor. Das einzig einphasige im System ist die Zuleitung zum Umrichter. Warum nicht einfach einen geeigneten Motor nehmen? Es ist kein Normmotor und außerdem eine 14-polige Dahlandermaschine mit entsprechendem Drehmoment. Mit dem Umrichter kann ich zwar auf Herrn Dahlander verzichten, aber 14-polige Asynchronmaschinen scheint man heutzutage nicht mehr zu bauen. Der Motor müsste also für die Anwendung überdimensioniert werden, um wieder auf das ursprüngliche Drehmoment zu kommen. Dadurch wird er wiederum größer und damit das sowieso vorhandene Problem der mechanischen Anpassung noch größer. Nachdem mir ein Sinusfilter günstig zugelaufen ist, ist alles in allem die elektrische Lösung gegenüber der mechanischen deutlich aufwandsärmer. So ganz geheuer ist mir die Sache mit dem Filter aber zugegebenermaßen noch nicht, da ich dessen Wirksamkeit rein akkustisch nicht nachweisen konnte (es fiept mit wie ohne). Aber da werde ich wohl nochmal messen müssen. |
Folgen Sie uns auf