Industry Online Support
Technical Forum
09.04.2014 08:57 | |
Beigetreten: 28.05.2009 Letzter Bes: 25.02.2022 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Hallo Berg-kg, zu 3: Welche Control Unit verwendest du denn? Weil es gibt die Möglichkeit die PB-Fehler zu deaktivieren, wenn der Profibus nicht verwendet wird. Das haben wir bei uns auch gemacht, damit die Schichtelektriker, die nicht so oft an den Geräten sind und sich daher nicht so gut damit auskennen, nicht falsche Eindrücke bekommen. Zur Deaktivierung kann man folgendes machen: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=35230915&load=treecontent&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW |
Folgen Sie uns auf