27.11.2018 14:29 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich möchte gern mehrere G120D Module mit verschiedener Leistung mit 400V und 24V Verbinden. Dabei bin ich auf ein Excel Tool gestoßen und wollte mal Fragen ob das schon jemand genutzt hat. Laut dem Title geht es da wohl hauptsächlich um den Standby Strom. Was mir aber so spontan recht hoch vor kam wenn man ein paar Werte eingibt. Wollte die Werte als Anhaltspunkt für die Absicherung der 400 und 24V nutzen. DateianhangG120D_standby_current_calculator_2012-08-30.xlsx (150 Downloads) |
27.11.2018 15:32 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung:
|
Hi, ist hier zum download verfügbar: SINAMICS G: Informationen zum Standby - Strom (Ruhestrom) des SINAMICS G120 Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf