29.05.2012 10:08 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Wie kommt man eigentlich zur Prämie die hier ausgeschrieben war? Gruß Alex |
29.05.2012 11:27 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Ok danke. Bin Nummer 89. Gruß Alex |
29.05.2012 21:27 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo allerseits, folgendes stammt aus der Ankündigung von CS_Moderator: "Für den Prämienversand müssen bis spätestens 3 Wochen nach der Aktion dem Moderator alle notwendigen Informationen wie die Versandadresse zur Verfügung gestellt werden. Nur unter dieser Bedingung kann die jeweilige Prämie an die entsprechenden Nutzer versendet werden. Hierzu werden die Gewinner über eine separate Email kontaktiert. Nach diesem Zeitraum verfällt der Prämienanspruch." Davon sind nun schon über eine Woche verstrichen und (zumindest bei mir) noch ist KEINE Email im Postfach gelandet !? ![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf