27.06.2009 21:14 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, Es gibt nicht nur eine Loesung fuer IO on Ethernet und Safety. Profinet ist unterschiedlichvon SafetyNet p. Von derAnwendungsicht her gesehen kan mann auch sagen das Profinet unf Profibus sich an vile Stellen aehnlich verhalten und konfiguriert werden. Falls man aber mehr in Details geht mit was tatsaechlich am bus los geht mit Fragen als"gibt es eine GAP Liste", sind da shon Unterschiede. Mehr info here: www.profinet.com Profinet kennt verschiedene Real time Klassen, von Realtime bis isochrone Realtime. Will man Safety fahren auf einem Profinet basierende Ethernet Network, wird Profisafe eingesetzt. Mehr info here bezueglich Profisafe: www.profisafe.net Interessant ist das Profisafe auf Profibus, Profinet, und auch Wireless LAN laufen kann. |
Zuletzt bearbeitet von: edr am: 27.06.2009 21:26Best regards |
|
Folgen Sie uns auf