08.06.2012 07:52 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Guten Morgen habe mal wieder ein kleines Problem es geht um mein Garagentor an meinem Antrieb kann man die Externe Beleuchtung anschliessen das Problem ist nur man kann diesen Externen Kontakt nur von 60 sec bis 240 sec einstellen nun möchte ich das über die Logo machen das heisst wenn das Garagentor hochfährt liegt am Kontakt für 60sec Spannung an die Beleuchtung der Garage geht an und nach 60 sec wieder aus wenn ich das Tor runter fahre geht das Licht auch wieder an (selbe Kontakt) und geht nach 60 sec wieder aus. Nun habe ich Externe Taster in der Garage mit denen ich die selbe Beleuchtung schalte . Nun zum eigentlichen Problem angenommen ich komme nach Hause Tor fährt hoch und wieder runter möchte aber in der Garage noch was machen drücke ich den Externen Taster das Licht bleibt an und ich kann es wieder auschalten wann ich möchte nun möchte ich aber mal nichts machen und will die >Beleuchtung vor Ablauf der Minute wieder ausschalten ist dasmöglich weil ja die Spannung ja trotzdem die 60sec anliegt mfg DateianhangGaragentor.zip (56 Downloads) |
08.06.2012 10:08 | |
Beiträge: 79 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe Dir mal ein kleines Programm zusammen gebaut. Meiner meinung benötigst Du jedoch 2 Taster oder musst mit unterschiedlichen Betätigungszeiten arbeiten, denn der Taster kann ja nicht wissen, ob er gerade das Dauerlicht einschalten oder die Ausschaltverzögerung sofort beenden soll. DateianhangFORUM Garagentor.zip (48 Downloads) |
08.06.2012 12:50 | |
Beiträge: 79 Bewertung: (1) |
Habe das Ganze mal noch mit der Betätigungsdauer gebaut. einzig die 0,5 Sekunden "dunkel" stören mich noch etwas, hat jemand eine Idee wie man dies umgehen kann?
DateianhangFORUM Garagentor2.zip (57 Downloads) |
08.06.2012 18:27 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo denni1311 Probier mal das Grüss gim DateianhangGaragentor 2.zip (49 Downloads) |
09.06.2012 12:52 | |
Beiträge: 93 Bewertung: (0) |
so könnte man das auch machen, ich weis nicht ob das so ok ist.
DateianhangSchaltplan1.zip (63 Downloads) |
10.06.2012 08:37 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Danke für die Antworten sind schon gute Ideen dabei lg |
Folgen Sie uns auf