10.05.2019 00:59 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo paladinhb50, Alarm 231407:
Grüsse |
10.05.2019 17:38 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hallo paladinhb50, kleiner Nachtrag. Was ich eigentlich mit meinen Post ausdrücken wollte ist, da steht Geber 1 da. Wie Du es auch schon bei Deiner Beitragsbeschreibung angegeben hast. Geber 1 sollte eigentlich immer den Motorgeber betreffen und nicht das direkte Meßsystem. Das direkte Meßsystem wäre dann Geber 2, wenn es eine normale Achse mit Jenem ist. In Deiner Alarmmeldung steht auch drin Servo Z1, Servo Z2. Die Arbeit mit dem Tauschen der direkten Meßsysteme hättet Ihr Euch also sparen können, weil es die Servos betrifft. Was ist denn das für eine Maschine und wie alt? Grüsse |
22.05.2019 00:36 | |
Beiträge: 61 Bewertung:
|
Hi paladinhb50, selbst ein Linearmotor ohne eigene Positionserfassung ist mir nicht bekannt. Meist intern verbaute Sensoren / Meßsyteme oder ein Führungswagen mit Jenem. Ich habe aber was bei Heidenhain gefunden: LMG für gesteuerte Werkzeugmaschinen Geh da mal auf Seite 58, dort steht zumindest was zu Diagnose und Prüfmitteln. Auch zur Funktionsreserve. Grüsse
|
Folgen Sie uns auf