28.04.2008 15:40 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 22308 Bewertung: (2998)
|
Hallo, ProfiSafe über Profinet ist meines Wissens nach erst mit Sinamics 2.6 möglich. Gruß Christoph |
28.04.2008 16:09 | |
Beigetreten: 28.04.2008 Letzter Bes: 02.12.2008 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
aktuelle version ist 2.5 und bis jetzt funktioniert profisafe nicht über profinet... zur geberempfehlung gibt es jetzt wohl keine echte empfehlung so wie bei simodrive... ok soweit mal danke, dann kann ich nichts falsch machen wenn ich die geberempfehlung von simodrive bei sinamics auch anwende... https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=19859331&caller=view |
Zuletzt bearbeitet von: speedychecker am: 28.04.2008 16:23 |
|
05.05.2008 08:07 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Der Link funktioniert leider nicht !?! |
01.07.2009 13:42 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Besser spät als nie. Der Link führt zu einem Siemens-intranet Beitrag. Dieser kann blos von Siemens-Mitarbeitern eingesehen werden . Mit freundlichen Grüssen CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf