18.06.2008 09:33 | |||||||
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich habe dir mal folgenden Auszug aus der Onlinehilfe als beigefügt. Vielleicht hilft Dir das weiter. In die Symbolbibliothek kann man keine weiteren Bilder einfügen (wäre sicherlich wünschenswer) Die Bilder lassen sich auch nicht extern bearbeiten. ---> Auszug Onlinhilfe "Bilder und Bildobjekte"
Inhalt Hinweise zum Projektieren von Bildern und Bildobjekten, die nicht mehr im Handbuch oder der Onlinehilfe berücksichtigt werden konnten. Folgende OLE-Server sind für die Verwendung mit WinCCflexible freigegeben:
Besonderheiten bei OLE-Grafiken Wenn Sie eine OLE-Grafik mit Paint 5.1 bearbeiten, dürfen Sie vor der Rückgabe der OLE-Grafik an WinCC flexible nicht mit dem Befehl "Speichern unter" das Dateiformat ändern. Wenn Sie eine OLE-Grafik mit Paint Shop 7 bearbeiten, wird beim Öffnen eine Fehlermeldung. "Nicht genug Speicher…" ausgegeben. Wenn Sie diese Meldung ignorieren, können Sie die OLE-Grafik wie gewohnt bearbeiten. Wenn Sie Grafiken aus Adobe Photoshop oder AutoSketch als OLE-Objekt einfügen wollen, gehen Sie wie folgt vor:
Gruß
|
||||||
Folgen Sie uns auf