20.09.2015 21:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 33491 Bewertung: (4162) |
In einem anderen Topic habe ich folgendes gefunden:
Und hier der Link zu dem Thema: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/tocuh-panels/75796?page=0&pageSize=10 |
21.09.2015 18:46 | |
Beigetreten: 20.09.2015 Letzter Bes: 12.03.2023 Beiträge: 55 Bewertung: (0) |
Hallo, habe ich mir angeschaut funktioniert leider nicht wie beschrieben. dort wo ich bei dezentral TSAP 2.00 eingeben soll, kommt ein Fehler, da bei lokale Verbindungen Server dieser bei Haken mit OP schon 2.00 automatisch setzt. Dann kann ich bei dezentral nur andere eingben z..B. 10.00. DateianhangEinstellungen_Bilder.zip (276 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: baby05 am: 21.09.2015 18:47:02Zuletzt bearbeitet von: baby05 am: 22.09.2015 08:29:27Zuletzt bearbeitet von: baby05 am: 22.09.2015 08:30:47 |
|
22.09.2015 08:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ggf. hilft dir ja die Anleitung im Anhang weiter. Ist aus einer Anleitung für verschiedene Steuerungen... die Datei hat nur 23 Mb, daher nur der Auszug für die Logo. Ist zwar in englisch, aber sollte verständlich sein. Hatte mal einen Versuch mit dem Wachendorff CloudHMI -Server gemacht. Leider fehlte die Zeit, um mich da intensiv mit auseinander zu setzen, und so liegt das Ding nun rum. DateianhangEasyBuilderPro_Logo connection.pdf (275 Downloads) |
22.09.2015 09:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 33491 Bewertung: (4162) |
Die Operandenadressen liegen bei der 0BA8 in einem anderen Bereich. Siehe Anhang, Seite 110. DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 108-112 VM-Bereich.pdf (245 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf