21.11.2022 09:32 | |
Beigetreten: 17.02.2022 Letzter Bes: 03.01.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo! Ich hätte nochmal eure Hilfe gebraucht. Wie in einem älteren Beitrag von mir erwähnt verwende ich den Eingang I3 zum zählen der Frequenz. Nun würde ich gerne die gemessene Frequenz in ein 0-10V Ausgangssignal umsetzen. Dabei würde ich gerne einen PI-Regler verwenden 5V am Ausgang sollten 50Hz entsprechen. Da meine Kenntnisse mit Analogwerten nicht so gut sind würde ich gerne um eure Hilfe bitten. Könnte jemand ein Beispielprogramm für mich erstellen? Dankeeee! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/21/2022 13:13:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.11.2022 17:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Vorschlag mit zwei PI-Reglern. Der AI dient der Simulation. Mit ihm kannst du den Frequenzwert simulieren. DateianhangFrequenzregelung_0BA8.Standard.zip (263 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.12.2022 07:13 | |
Beigetreten: 17.02.2022 Letzter Bes: 03.01.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Wie in einen alten Beitrag von mir erwähnt erzeuge ich aus 50Hz Wechselspannung über einen Brückengleichrichter 100Hz pulsierende Gleichspannung. Also kann ich die 100Hz in die Logo einlesen. Im Anhang mein aktueller Versuch einen PI-Regler zu verwenden. Ich glaube es könnte funktionieren. Danke an ixo65!!! Da ich mit Analogverarbeitung ziemlich wenig Ahnung habe, finde ich dein Beispielprogramm sehr Interessant! Hilft mir sehr weiter DANKE! Ein weiteres Problem hat sich mir aufgetan. Ich versuche das 0-10V Signal in ein PWM Signal umzuwandeln. Das mache ich mit einem kleinen Bauteil von Amazon. Und mit dem PWM Signal würde ich gerne einen Servo ansteuern der mir die Frequenz meines Generator hebt. Als Servo verwende ich dieses Teil. (Servo) Mein PWM-Signal habe ich auf 2kHz eingestellt. Der Servo macht jedoch keine brauchbaren Bewegungen. Ich vermute 2kHz sin ihm zu hoch oder? Danke für eure Bemühungen!!!!!
DateianhangSchaltplan1.zip (216 Downloads) |
02.12.2022 11:25 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 1345 Bewertung:
|
https://www.ebay.com/itm/224369388181 dieses Mudul müßte gehen ... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf