16.01.2023 13:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34134 Bewertung: (4254)
|
Dann musst du eine speichernde Einschaltverzögerung verwenden und diese dann mit dem Einschalten von Q12 rücksetzen.
Dateianhanggepulste Steuerung_V4.zip (101 Downloads) |
16.01.2023 20:12 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
Eigentlich schreit doch das Ganze geradezu nach einer Schrittkette, oder? |
16.01.2023 20:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34134 Bewertung: (4254)
|
Nur, wenn sich ständig die Anforderungen ändern ... |
17.01.2023 15:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34134 Bewertung: (4254)
|
Hier Version 5. Am Data Log habe ich noch nichts gemacht, weil das, was du vorhast, für mich nicht ganz klar ist und ich auch nicht weiß, ob du weißt, wie das Daten loggen in der LOGO! auch wirklich funktioniert. Ich habe dir mal das Kapitel "Data Log" aus dem Handbuch mit beigelegt. Dateianhanggepulste Steuerung_V5.zip (179 Downloads) |
17.01.2023 17:06 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 352 Bewertung: (37) |
Hier ein Beispiel wie eine Schrittkette aussehen könnte. Es ist aufwändiger, bietet aber den Vorteil dass man Funktionen (Schritte) einfügen oder anhängen kann. Ob in deinem Fall dieser Aufwand nötig ist musst du selbst entscheiden. Ich wollte dir nur zeigen wie das mit einer Schrittkette geht. DateianhangGepulste Steuerung Schrittkette.zip (109 Downloads) |
Folgen Sie uns auf