10.03.2022 10:24 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung: (3003)
|
nein gibt es nicht. aber man kann dies von der cpu tun lassen |
10.03.2022 11:36 | |
Beigetreten: 01.10.2015 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22 Bewertung: (4) |
Hallo Timo, Es gibt hier zwei Möglichkeiten. 1. Automatische Vergabe des Gerätenamens über die PLC zu 1. Im Handbuch ist die Funktionsweise erklärt: zu 2. SIMATIC NET: Industrial Ethernet Security SCALANCE S615 Web Based Management V7.1, ab 4.5.15 DCP Discovery (S.215ff) DobeHe |
Folgen Sie uns auf