01.07.2023 22:23 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.12.2023 Beiträge: 1968 Bewertung:
|
Wenn garantiert werden kann, daß nur ein Wanderer die jeweilige Erfassungsstrecke durchläuft, so ist die Umsetzung recht einfach. Außerdem ist ein Wanderer langsam genung für die Logo, außer er benötigt für 50m mehr als 10 Min Ein Beispiel für eine Meßstrecke habe ich mal beigefügt. Gruß Ella_68 P.S.: vielleicht solltest Du noch eine Startampel dazubauen. DateianhangWanderrennen.zip (46 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.07.2023 12:14 | |
Beigetreten: 01.07.2023 Letzter Bes: 03.08.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Dank an Ella_68, nach ein paar Modifikationen denke mal sollte das Programm auf 4 Bahnen funktionieren. Das ganze geht über mehrere Ortschaften, deswegen ist es möglich eine "Ampel" auf die abgesperrte Straße zu bauen ! Gruß Marcel DateianhangWanderrennen1.0.zip (36 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: U_977fc533-f99d-45d9-807b-a7150a7ca121 am: 07/02/2023 12:14:59Zuletzt bearbeitet von: U_977fc533-f99d-45d9-807b-a7150a7ca121 am: 07/02/2023 12:17:11 |
|
02.07.2023 12:31 | |
Beigetreten: 01.07.2023 Letzter Bes: 03.08.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Nachtrag! Reset erst möglich nach Stop LS DateianhangWanderrennen2.0.zip (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf