07.07.2015 13:10 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Hallo, ich versuche auch gerade 2 Logos zu verbinden, scheitere aber an "geteilt in 2 Fenster", dieser Button bewirkt bei mir nichts, beide geladene Programme bleiben auf 2 Reitern und werden nicht nebeneinander dargestellt! Das Programm ist auf aktuellem Stand, was kann ich tun um einen netzwerkausgang der ersten Logo mit einem Eingang der zweiten zu verbinden? Das ziehen mit der Maus geht ja nicht ! Ciao Stefan ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Aufgeteilt von Zwei Logos A8 über Netzwerkeingänge/ausgänge verbinden. |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 07.07.2015 13:30:31Neue Überschrift nach splitten |
|
08.07.2015 08:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33723 Bewertung: (4187) |
Habe mal ein Screenshot-Video angehangen.
DateianhangAufnahme_2015_07_08_08_21_24_325.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf