01.12.2013 11:24 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle hilfe. Also die Kabel dicke ist immer die gleiche ! Was ist denn einfach umzusetzten Endschalter oder Getriebedrehzahl? |
01.12.2013 11:41 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Super danke ! Hast Du vieleicht noch einen Hersteller für so einen schalter der sehr robust ist und auch viel aushält . |
01.12.2013 12:06 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Die Preise sehen ja mal ganz gut aus! Danke für den Tip ! |
01.12.2013 12:30 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Dann fehlt mir ja nur noch ein messumformer ! Für den In.Sensor! Orginal siemens oder was schlägst Du vor? |
Folgen Sie uns auf