09.05.2011 16:34 | |
Beigetreten: 04.10.2010 Letzter Bes: 11.12.2022 Beiträge: 244 Bewertung:
|
Hallo, es ist egal, welcher Prozessor und wie viel Speicherin der PCU ist. Es wird vom Werk auchimmer der gleiche GHOST aufgespielt, egal ob es eine 50.3-C oder eine-P ist. Es kommt darauf an, dass es jeweilseine 50.3 ist. Zu den Vorgängerversionen (< .3) ist keine Kompatibilität gegeben, da dort die Hardware zu unterschiedlich ist.Deren GHOST'ssind allerdings dann wieder untereinander austauschbar. Wichtig ist auch, dass die Varianten PCU 50.3-x und 50.3B-xnicht so ohne weiteres kompatibel sind (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/46641428). Gruß Günther |
'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
10.05.2011 08:11 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hiermit dürfte meine Vermutung bestätigt sein. Also abklären von welcher Version das Ghostimage ist und dann sollte es gehen. |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf