16.04.2020 08:04 | |
Beigetreten: 24.01.2013 Letzter Bes: 01.02.2024 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Hallo, ich hole diesen Beitrag mal aus der Versenkung, weil mir ebenfalls dieses Problem aufgefallen ist. Allerdings arbeite ich mit der Version PCS7 V9.0 SP2. Da ich teilweise sehr viele Pläne kopiere, ist es schon nervig zusätzlich durch alle Ablaufgruppen zu gehen und jede händisch anzupassen :-( Gibt es für die Übernahme der Namen der Ablaufgruppen aus den Namen der CFC Pläne nach Kopieren inzwischen einen Automatismus? Ich konnte mit meinen Suchbegriffen (Ablaufreihenfolge CFC) leider keine weiteren Antworten auf dieses Problem finden. mit freundlichen Grüßen Alexander Heldt ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/16/2020 11:19:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf