29.06.2022 18:20 | |||||||
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Extension-Units für HMI PRO Geräte gehören zu den Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte. Sie ermöglichen die Erweiterung der Bedienmöglichkeiten vor Ort durch den Einbau von verschiedenen Bedienelementen. Bei den Extension Units kann u. a. folgender Schlüsselschalter eingebaut werden, bei dem standardmäßig zwei Schlüssel mit dabei sind. Tabelle: Schlüsselschalter mit Ersatzschlüssel
Geht ein Schlüssel verloren, werden Ersatzschlüssel benötigt, da nicht unbedingt der Schlüsselschalter ausgebaut werden soll. Dafür ist der Ersatzschlüssel in der Mall 6AV6881-4AR23-0AA0 vorgesehen. Weitere Informationen: Industry Mall Dieser und weitere Ersatzschlüssel, z. B. für Mobile Panels Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juni 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||||
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 06/29/2022 18:22:01Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 06/29/2022 18:25:19 |
|||||||
Folgen Sie uns auf