10.10.2017 14:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33165 Bewertung: (4098)
|
Darf man sich erkundigen, was du mit dem Programm erreichen willst? Etwa eine Gleichlaufregelung? |
10.10.2017 14:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33165 Bewertung: (4098)
|
Hier mal ein Vorschlag für 4 PI-Regler. Mit den Reglerparametern musst selber experimentieren.
DateianhangRegelung_4_Motoren_0BA8.Standard.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.10.2017 18:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich glaube das die Logo in der Analogwertverarbeitung zu langsam ist um das zu stemmen!? |
Folgen Sie uns auf