26.04.2022 17:31 | |
Beigetreten: 12.01.2022 Letzter Bes: 03.05.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Schönen Nachmittag. Derzeit arbeite ich für mein Studium an einem Firmenprojekt. Die Aufgabe klingt sehr simpel: Messen und Speichern von 5-10 Analogwerten auf eine SD Karte. Samplezeit 10-30Sec, Messdauer 5-10 Tage. Ich konnte die Komponenten selbst wählen und habe mich für eine LOGO! Kleinsteuerung mit den entsprechenden Erweiterungsmodulen entschieden. (Grund: Es wurde ausdrücklich lange Betriebssicherheit verlangt. Deshalb kein Raspi/myC) Nun zu den Problemen: Konkret: Im Handbuch steht der Datalog geht erst ab 0BA7 oder höher. Ich habe es mit einer LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA1 und einer LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 versucht. Bei beide war keine konstante Messung möglich. Mittlerweile bin ich am verzweifeln und verstehe nicht warum so eine simple Aufgabe derart Probleme verursacht. Die Karte ist FAT32 formatiert und es waren nicht mehr als 20 000 Zeilen. Das aktuelle Programm ist im Anhang Kann mir jemand weiterhelfen? Danke und LG DateianhangCo2_Messprogramm_v2-1.zip (208 Downloads) |
26.04.2022 17:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33337 Bewertung:
|
LOGO!s, deren Bestellnummer 6ED1052-XXX08-0BA1 lauten, sind die aktuellen LOGO! der Serie 0BA8, sogenannte LOGO! 8.3. Das man aus der Endung 0BAx allein auf die Modellreihe schliessen kann, ist seit ein paar Jahren, da wurde der Bestellnummer-Schlüssel von Siemens umgestellt. Im Anhang mal eine kleine Historie zur LOGO! 0BA8. Die Verwendung des Data Logs ist seit der ersten 0BA8 von 2014 möglich, egal, welche Spannungsklasse die LOGO! hat (12/24, 24, 230). DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (206 Downloads) |
26.04.2022 18:54 | |
Beigetreten: 12.01.2022 Letzter Bes: 03.05.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke für die große Hilfe! Dann werde ich mal die Verkabelung prüfen. Und hoffen. Beste Grüße ! |
Folgen Sie uns auf