28.05.2022 17:11 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo LOGO!-Freunde Ich hatte schon öfters gehört, dass eine Schrittkette mit LOGOSOFT nur schwer und Unübersichtlich darzustellen sei. (Meinung vieler Meisterschüler und engagierter Azubis) Ich habe eine Vorlage entworfen die eine Grundlage (ein Grundgerüst) für diese Aufgabe sein kann. Die vorgestellte Lösung umfasst eine Schrittkette mit 10 Schritten. (sie kann verkleinert oder verlängert werden.
Für die Transitionen sind Eingänge dargestellt, die geändert oder ergänzt werden können. Auf die Darstellung der Ausgänge (Befehlsausgabe wurde bewusst verzichtet -die bleibt dem Anwender überlassen ! ) Rot gekennzeichnete Bausteine sind exemplarisch eingefügt, um zu zeigen wie die Schrittkette nach dem Vollausbau aussehen könnte. (sie können ohne weiteres entfernt werden) Ich hoffe einigen LOGO!-Freunden damit ein Hilfe anbieten zu können. Viel Erfolg, Quirin DateianhangSchrittkette_ Vorlage.zip (282 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/28/2022 19:17:53 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
28.05.2022 19:52 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
@Quirin Sehr gut dokumentiert, Auftrennungen beispielhaft beschriftet (ich gehe allerdings sparsamer mit Auftrennungen um). Anbei die Gleiche Funktion aber mit Zähler als Basis: entscheidender Vorteil: 1. braucht nur etwa die halben Blöcke 2. Übersichtlicher - geht ohne Auftrennungen 3. Der Schrittwert kann in EINEM Meldetext als Variable angezeigt werden (nicht für jeden Schrittwert ein eigener Meldetext notwendig) damit das "Umblättern" möglich DateianhangLogo-Schrittschaltwerk-10er-Voll-Einzelschritt-Basis-2.zip (252 Downloads) |
29.05.2022 10:11 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung:
|
Mir reicht da diese einfache Vorlage, wo ich dann die Hardware-Eingänge zum Testen durch die jeweils reale Transition ersetze: DateianhangSchrittkette Zaehler 10fach (0BA8).zip (232 Downloads) |
29.05.2022 13:31 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Schöne Arbeiten von allen, Allerdings würde ich bei einer Schrittkette, anders als bei einer Ablauffolge, diese ohne Zähler umsetzen. Der Hintergung besteht darin, das eine solche Schrittkette mehrmals gestartet werden kann. Ansonsten muß man warten bis die Ablauffolge durchgelaufen ist. Ich persönlich setzte dabei ein UDF als Schrittketten-Modul ein. Das kommt der Übersichtlichkeit sehr entgegen. Grüße Ella_68 DateianhangSchrittketten-Modul.zip (259 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
30.05.2022 18:57 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo! Ich danke allen Teilnehmern dieses Themas. Ich hatte einen Tipp geben wollen, und habe wirklich gute Tipps zurückbekommen. Dies hat mich veranlasst eine neue Vorlage zu erstellen, in der eure Tipps eingearbeitet sind. Da ich ja bekannter maßen sehr großen Wert auf Übersichtlichkeit, Lesbarkeit, und pro Seite eine abgeschlossene Darstellung auf Papierausdrucken lege (mittels Abbrüchen), habe ich diese Neuauflage gemacht. Vielleicht hilft diese "Teamarbeit" dem Einen, oder Anderen LOGO!-Nutzer. Viele Grüße, Quirin, DateianhangSchrittkette VORLAGE 2.zip (287 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf