23.09.2013 08:30 | |
Beigetreten: 28.08.2013 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Würde es ja gerne im Prog_Event eingeben, nur da kann ich nichts verändern, Text ist schreibgeschützt. |
23.09.2013 08:41 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Mit welchem Kennwort arbeitest Du? Prog_Event MDs? |
23.09.2013 10:01 | |
Beigetreten: 28.08.2013 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Das eine Anlage für Daimler, arbeite mit EKS-Chip habe auch volle Berichtigung |
24.09.2013 15:33 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo dehnert, wo willst du denn die Rückmeldung der Grundstellung sehen? Nur in der NC oder in der PLC? Für den Ansatz mit dem PROG_EVENT und betriebsartübergreifend brauchst du auch entsprechende Optionen. Prinzipiell ist das aber möglich. Du könntest auch Softwarenocken verwenden und dort deine Grundstellungspositionen hinterlegen. Wir lesen die Istwerte unserer Achsen in die PLC ein und können damit variabel entscheiden, wie wir diese Meldungen weiterverschalten. Als "Lampe" an der Maschine oder Betriebsmeldung auf dem Monitor. Oder wieder zurück als $A_IN[x] in die NC. Den Prog_Event ändern kannst du nur wenn er nicht aktiv ist. Also deaktivieren (MD20108), NCK-Reset - Programm ändern - Prog_Event aktivieren - wieder NCK-Reset. Viel Erfolg |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf