Industry Online Support
Technical Forum
01.08.2012 11:22 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo SET Team, wie kann ich im SET eine Gruppenabschaltung mit Schütz oder Leistungsschalter wie z.B. im Siemens Beitrag ID:38472159 (Gruppenabschaltung im Fehlerfall gemäß Kategorie 3/ SIL 2 / PL d) beschrieben eingeben? Danke ! DateianhangCD_FE_I_050_V10_DE.pdf (306 Downloads) |
08.08.2012 11:14 | |
Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hallo Stefan, hier findest du das aktuelle, überarbeitete das aktuelle Funktionbeispiel (V1.1) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38472159 Im Anhangfindest du ein SET-Projekt mit der Berechnung nach ISO 13849-1 & IEC 62061 Gruß SET Team DateianhangD:\Gruppenabschaltung_ID_38472159.zip (302 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SET Team am: 08.08.2012 11:24Zuletzt bearbeitet von: SET Team am: 08.08.2012 11:20 |
|
15.09.2016 10:09 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_1191737 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Auswertung strukturieren bei Gruppenabschaltung gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf