Industry Online Support
Technical Forum
26.12.2009 12:34 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hallo Ralle, deine Werte springen ? Auch diese Problematik wurde schon mehrmals im Forum besprochen. Betel hat diesbezüglich einen Thread eröffnet, in dem einige Tipps stehen, wie man solche Sprünge vermeiden kann. Link - Thread Link2 - die Problematik - schwankende Analogwerte Lese dir dieses durch. Das Problem kann durch mehrere Lösungen beseitigt werden. Ein Problem könnte ein nichtgeschirmtes Kabel sein, welches du evtl. verwendet hast. LG und ein guten Rutsch ins neue Jahr Robert |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 26.12.2009 12:36 |
|
28.12.2009 07:09 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Hierzu noch ein Bild aus der laufenden Simulation: Am PC schaltet die Kühlung auch bei voll aufgefahrenem Analogeingang (= ganz ganz heiss) nicht ein. |
28.12.2009 14:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Die Idee von Kolbtom hatte ich auch aufgegriffen (von ihm), klappt sehr gut und die Anzeige ist recht ruhig. |
Folgen Sie uns auf