23.06.2018 17:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Ja, das mit dem PE-Zeichen ist etwas verwirrend. Liegt wohl daran, dass die Fa. einen Standardstecker verewndet. Ich nehme für so etwas einen 2,2 kOhm Widerstand. Dateianhang24 VDC sensor with open collector NPN to LOGO! I5.pdf (101 Downloads) |
23.06.2018 19:28 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 24.06.2022 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Ich benutze dieses Programm (attached) zum Testen.
DateianhangZähler xxk.zip (69 Downloads) |
23.06.2018 19:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Hast du das Programm erstellt? Wenn nicht, woher hast du das? |
23.06.2018 19:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Probiere es mal hiermit. Ein ganz einfacher Zähler, damit du überhaupt siehst, ob Impulse kommen.
DateianhangZaehler_einfach_FS04.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf