27.07.2022 04:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 33403 Bewertung: (4145)
|
Wie schon in diesem Thema von dir Einbinden einer Logo! 0BA6 in Version V8.2.1erklärt: In den Diagramm-Modus wechseln. Dann in der Geräteauswahl die entpsrechende 0BA6 auswählen. Das war es schon. Eine Hardwarekonfiguration im Sinne von STEP 7 gibt es nicht. Für das Basismodul sind immer die digitalen I/O-Adressen I1-I8 und Q1-Q4 reserviert. Dann werden bei digitalen Erweiterungsmodulen einfach die nächsten Adressen verwandt. In deinem Fall bei 2 Modulen (6ED1 055-1FB00-0BA1, 4I/4O): Das linke der beiden Erweiterungsmodule hat die Adressen I9-I12 sowie Q5-Q8, das rechte die Adressen I13-I16 sowie Q9-Q12. Vielleicht wäre sinnvoll, wenn du dir das Handbuch herunterlädst: LOGO! 0BA6 |
27.07.2022 08:16 | |
Beigetreten: 11.01.2022 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Hilfe!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf