Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2013 13:33 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Halli Hallo, bin erst neu hier und hab folgendes Problem: im Rahmen meiner Diplomarbeit erstelle ich ein Sicherheitskonzept mit einer F-Steuerung. Jetzt hab ich folgendes Problem: Zum Einsatz kommt ein dezentrales Blockperipheriemodul MVK Metall Safety von Murr Electronic zum Erfassen von sicherheitsrelevanten Signalen in der Feldebene. Angebunden wird es über ein Profinet IO Netz.Bis hieher klappt alles wunderbar. (vorher hab ich natürlich die GSDML-Dateien installiert).Zur sicheren Übertragung der Daten über Bus ist hierzu das Profisafeprofil erforderlich. Hier muss man wiederum eine CRC-Check-Summe angeben. Diese Summe wird in der Hardwarekonfiguration des Moduls in dessen Objekteigenschaften angegeben. Wenn ich diese Summe dann eintrage und die Objekteigenschaften schließen will stürzt der Hardwarekonfigurator ab. Als Anhang hab ich mal einen Screenshot hinzugefügt. Kennt jemand ein solches oder ähnliches Problem und weiß einer eine Lösung dazu? Vielen Dank schonmal im voraus Mit freundlichen Grüßen ChrisBauTian DateianhangD:\tmp\download\Screenshot_1.zip (127 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 26.07.2013 09:38Anhang reattached |
|
22.07.2013 13:44 | |
Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Also wenn das wirklich jedes mal passiert würd ich mal ein Update der kompletten S7-Software sowie der MURR GSD-Datei versuchen... mfG |
22.07.2013 13:47 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Was ich noch vergessen habe: Verwendete Siemens Software: Siemens Step 7 V5.5 SP3 Siemens Distributed Safety V5.4 SP5 Murr: aktuellste GSDML-Datei V2.25 |
Folgen Sie uns auf