Industry Online Support
Technical Forum
01.02.2012 14:02 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Hallo Zusammen, ein Hinweis, dass die genutzte Hard- und Softwareversion bei der Erstellung eines Themas mit veröffentlicht werden soll ist sicherlich eine relativ einfache Übung. Ich werde mir mal Gedanken über einen möglichen Text im Beitragseditor machen Die Informationen in einem getrennten Feld abzufragen, ... diese Idee liegt in unserem "Ideenspeicher". Dieses Feld müsste dann ja für die einzelnen Konferenzen unterschiedlich vorbelegt sein, .... . Ich kann aktuell aber keine Aussagen machen, wie und wann wir da rangehen können. Wir werden es auf alle Fälle diskutieren, wenn wir Anforderungen an die nächsten Erweiterungen definieren. Vorschlag von mir: Ich würde aucheinen Aufruf von einem der Aktivisten hier begrüßen, die Daten bei der Themenerstellung mit anzugeben. Diesen könnenwir dann oben "festpinnen" in der LOGO!-Konferenz. Auf alle Fälle: Vielen Dank für's mitdenken. Davon lebt auch unser Forum. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf