27.02.2024 19:41 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hi ixo, sorry, das verstehe ich nicht. Ich habe zum besseren Verständnis die Schaltung angehängt. Vorgang: Nach Starttaste I2 wird bei I3 hochgezählt und ein Ton und Licht aktiviert. Mehr nicht. Also eine aufwändige Logik sehe ich da drin nicht. Oder verstehe ich das falsch und muss das über analoge Bausteine machen? DateianhangExp.zip (78 Downloads) |
04.03.2024 14:16 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 31.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo, Taifuhn Gute Idee, das kann bei so mancher Party die Laune steigern, und so kann es gebastelt werden. Hier ein High-Tech verdächtiger Planungsaufwand für eine Schnapsidee DateianhangHeißer Draht.zip (65 Downloads) |
Folgen Sie uns auf