04.05.2014 20:10 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Um zwei unterschiedliche Spannungsklassen miteinander zu koppeln, muss ein Analog- bzw. Kommunikationsmodul dazwischengeschaltet werden. Hierbei muss ein 230V-Modul immer an der linken Seite des Analog- bzw. Kommunikationsmoduls angeschlossen sein: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=22724000&caller=view |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.05.2014 13:56 | |
Beiträge: 55 Bewertung:
|
Hallo also ich mach das so ein zusatzbausein Transitorausgang PWM Signal mit PI Regler bilden SSR Relais ansteuern (bei r+s) und schon geht das perfekt |
11.05.2014 12:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Haustechniker, Zum Themea sind hier im Forum bereits Beiträge veröffentlicht: 2 Stromzähler Netz/ PV-Anlage vergleichen Verbesserung der Eigenstromnutzung in PV-Anlagen mit Über... Das Problem einer PWM-Ansteuerung eines einphasigen oder auch von 3 einphasigen Heizstäben im Rahmen einer PV-Anlage ist Folgendes: Zwar wird durch die PWM-Impulse die mittlereGesamtleistung entsprechend dem PWM-Signal auf einen definierten Wert reduziert, doch werden während der EIN-Phase trotzdem die volle Nennleistung des Gerätes benötigt! Es kommt also auf die Erfassung bzw. Auswertungder installierten Stromzähler und deren Zeitauflösung an, wie dann Einspeisung bzw. Netzbezug saldiert werden. Aus diesem Grund habe ich eine deutlich gröbere Leistungsanpassung konzipiert, die jeden der drei Heizstäbe eines dreiphasigen Heitstabes (mit drei einzelnen Stäben) geeignet ansteuert (vgl. letzten Link oben)... Basisidee dabei ist, unter Ausnutzung der Einspeisung insbesondere die "Überproduktion", die z.B. wegen 70%-Einspeisebegrenzung" ansonsten ungenutzt verpufft, so in einem thermischen Speicher zu nutzen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf