17.10.2022 19:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Scha dir mal das Programm im Anhang an. Als Relais für die Mischeransteuerung würde ich dir SSR empfehlen. Die Umwälzpumpe musst du noch integrieren, da ich die nicht weiß, nach welchen Kriterien du sie einschalten willst. Ein prozentuale Anzeige der Mischerstellung ist mir nicht möglich, da keine Rückmeldung vom Mischerventil. DateianhangMischerregelung_0BA8.Standard.zip (213 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/18/2022 01:11:49Anhang getauscht, weil UDF vergessen |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.10.2022 18:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Dann schau mal, ob dir diese Version besser gefällt.
DateianhangMischerregelung_0BA8.Standard_V2.zip (228 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.10.2022 04:15 | |
Beigetreten: 15.10.2022 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Guten Morgen. Das sieht doch schon sehr gut aus. Ich habe es nun noch so geändert, das alle für mich wichtigen Infos direkt auf dem Display zu lesen sind und man nicht für Partybetrieb umschalten muss. 1. Party Funktion und die Zeitschaltuhr mit einem Oder verknüpft, damit "High" = Tagbetrieb, und die Zeitschaltuhr dann auch "Ein" ist, bei Tagbetrieb. Sobalt entweder die Uhr oder die Partyfunktion sagt "Ein, dann wird der Sollwert höher. 2. Tag und Nach ist nun direkt ablesbar, damit man sieht was gerade aktiv ist von der Zeitschaltuhr 3. Party Ein aus mit Restzeit direkt erkennbar, man kann ja ungefähr abschätzen, wie lange man den Dauerbetrieb benötigt, und kann ihn so einstellen mit einem Tastendruck 4. Ausgänge für Mischer werden im Display angezeigt. Mischer bewegt sich nach rechts zum öffnen bei mir, somit auch die Pfeile nach rechts / links für "zufahren" Soweit werde ich das dann nun einbauen, aber es gibt wie immer offene Fragen: 1. Kann man die angezeigte Uhrzeit auch auf deutsch anzeigen lassen, also bei Donnerstag "Do" und nicht "Th" (Thursday) 2. Implementierung der Umwälzpumpe: a) Bei Tagbetrieb soll sie ja eigentlich immer laufen, außer es hat draußen mehr 22 Grad im Sommer, dann soll nichts mehr laufen. b) Bei Nachtabsenkung weiß ich nicht wann meine Pumpe läuft, manchmal ist sie aus, und manchmal nicht, vermutlich hängt das mit der Außentemperatur zusammen. Man müsste noch eine Art Analogwert- Schalter (Komparator) einbauen, der die Pumpe schaltet Pumpe Verknüpft mit Oder Funktion zum einschalten: Tagbetrieb= Pumpe ein bei Temperatur unter 22°C Außentemperatur Nachtbetrieb= Pumpe ein bei Temperatur unter 5°C Außentemperatur Die Werte kann ich ja dann anpassen, ggf. auch im Display mit einer eigenen "Seite" für die Schaltpunkte
Ralf DateianhangMischerregelung_0BA8.Standard_V3.zip (256 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/25/2022 06:48:25Leerzeichen entfernt und Beitrag gekürzt. |
|
24.10.2022 16:13 | |
Beigetreten: 15.10.2022 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Bei der Änderung habe ich zwar beachtet, das eine Tag/Nachtschaltung und eine Temperaturdifferenz vorhanden ist, aber auf den Wert nicht geachtet, das habe ich nun wieder korrigiert. Des weiteren habe ich die Merker entfernt, und habe die Funktionsblöcke direkt mit den On/Off Anzeigen verknüpft. Als nächstes habe ich versucht, eine Steuerung für die Umwälzpumpe zu machen: Ich habe den Außentemperaturwert genommen und ihn auf einen analogen Schwellwertschalter gelegt, dann noch verknüpft mit der Möglichkeit des Dauerbetriebes und einer Manuellen Sommer-Abschaltung. Die Pumpe wird nun ab 22 Grad Außentemperatur abgeschaltet, aber eine Hysterese von ca. 1 Grad wäre nicht schlecht, damit sie nicht immer ein und aus geht. Ich habe dann noch einen zweiten Zweig eingebaut, der bei Nachtbetreib aktiv wird und bei 0,5 Grad Außentemperatur die Pumpe auch bei Nacht einschaltet. Prinzipiell funktioniert es zwar, aber irgendwie kann ich keine Hysterese einstellen, bzw ich weiß nicht wo. Früher hatten wir in der Schule (ist schon lange her) meines Wissens nach einen Schmitt-Trigger eingesetzt, aber da fehlen mir noch die Analog-Kenntnisse, das richtig umzusetzen. Wenn ich jetzt noch eine Hysterese hätte für die Umwälzpumpe, wäre das schon nicht schlecht, ich weiß nicht wie sich kurze Schwankungen auf das Schaltverhalten auswirken. PS. Ich habe versucht eine Schaltung zu basteln, da ich wie gesagt auch etwas Eigeninitiative machen möchte, und natürlich auch um die Funktion verstehen zu können, wann was genau funktioniert. Gruß+ Danke Ralf DateianhangMischerregelung_0BA8.Standard_V5.zip (179 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/25/2022 06:46:31Leerzeichen entfernt und Beitrag gekürzt. |
|
Folgen Sie uns auf