23.11.2015 20:35 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Moin zusammen, ich würde gerne für eine Nachtspeicherheizung ein Programm schreiben mit dem man mit dem Funktionstasten des TD durch das Menü schalten kann und dann die Heizzeit verändern kann. Hierzu verwende ich eine Logo! 8 230V - die Aufgabenstellung: -Mit Taste F1 kann man durch das "Menü" blättern -Mit Taste F2 kann man den Heizwert erhöhen -Mit Taste F3 seinen ausgewählten Wert bestätigen Ich habe ein grobes Beispiel für einen Raum erstellt, was auch funktioniert aber vielleicht fällt jemand was anderes ein was effizienter oder weniger Platz verbraucht ein. Danke im Voraus... Dateianhangtest.lsc.zip (76 Downloads) |
23.11.2015 20:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33112 Bewertung: (4088) |
Du kannst doch über das TD direkt die Zeitwerte ändern. Soll ich mal ein Beispiel erstellen? |
23.11.2015 21:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 33112 Bewertung: (4088) |
Und was machst du, wenn der Heizzeitwert mal kleiner werden soll? |
Folgen Sie uns auf