15.02.2021 16:37 | |
Beigetreten: 21.12.2007 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo Logo-Cummunity, ich habe mir gemäß "Frickelzeugs" einen Helligkeitssensor gebaut um die Rolladensteuerung mit diesem Sensor zu erweitern. Wir haben an unserem Haus 4 Fenster in Westseite wo die Sonne extrem reinknallt. Das Programm mit einem Analogeingang 0...10Volt habe ich schon an eine Testlogo übertragen, das Problem ist der hellste Wert also 1000 wird schon erreicht wenn ich den Sensor bei bedecktem Himmel ins Fenster halte, hingegen bei absoluter Dunkelheit der Wert 0 erreicht wird. Mir geht es darum eine Schaltschwelle zu definieren, wenn die Sonne stark scheint. -Hardware Siemens Logo 12/24Volt Logo 0BA8 Standard Habe ich bei der Parametrierung einen Fehler gemacht ? Danke und Gruß Martin DateianhangHelligkeitssensor.zip (136 Downloads) |
16.02.2021 00:41 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 2207 Bewertung:
|
Hallo Hausmit... Hast Du es auch mal mit einem indirekten Standort probiert, wo die Sonne nicht gerade auf den Sensor "knallt" ? Oder wie sieht es mit einer Profi-Lösung aus ? Mit dem Widerstandswert, des als Beispiel im Anhang angegeben Sensors LF 1.1, könnte man vielleicht was anfangen . MfG Ella_68 DateianhangLichtsensor.zip (136 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
16.02.2021 13:29 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 325 Bewertung:
|
Hallo Hausmitschnickschnack Hier ein Link der mir interessant erscheint. Helligkeitssensor mit vier Helligkeitsbereichen (einstellbar).- Ausgangssignal 0-10V, oder 0-20mA.- Ausgang linear- Konfigurierbar bei Bestellung / Bewegung, oder Helligkeit, oder Bewegung und / Helligkeit. - Ausgangssignal, 0-10V, oder 0-20mA Bewegungs- und Helligkeitssensor Außenbereich (0‑10V/4‑20mA) (sensorshop24.de) oder https://www.sensorshop24.de/bewegung-licht DateianhangZwei Helligkeitssensoren.zip (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 02/16/2021 18:04:04 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf