30.09.2020 13:57 | |
Beigetreten: 27.02.2012 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 134 Bewertung:
|
Hi Gatto, ich denke, das geht über die Steuerschnittstelle. Die Bytes 0 ... 3 der Steuerschnittstelle sind Ladewert 0 (LD_SLOT_0) und die Bytes 4 ... 7 sind Ladewert 1 (LD_SLOT_1). Das darauffolgende Byte (Byte 8 also) steuert das dann : Die Bits 0 bis 3 steuern LD_SLOT_0 und die Bits 4 bis 7 steuerun LD_SLOT_1, legen also fest, als was LD_SLOT_0 bzw. LD_SLOT_1 geladen werden soll (Zählwert, Startwert, Vergleichswerte bzw. Zählgrenzen). Wichtig hierzu ist auch noch, daß Du die Betriebsart in der HW-Config richtig einstellst (Messen / Zählen). Im Anhang die Doku zu diesem Modul, damit dürftest Du weiterkommen. MfG Bernd Dateianhanget200sp_tm_count_1x24v_manual_de-DE_de-DE.pdf (325 Downloads) |
code is like humor : when you have to explain it, it's bad |
|
Folgen Sie uns auf