11.02.2009 19:17 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
>Ich bin da frei, wie ich das realisiere, wollte so ziemlich die kleinste S7 300er nehmen Schau dir mal das Datenblatt für die CPU 3xxC an. CPU 313C 6ES7313-5BF03-0AB0 Listenpreis791 Euro (24DE 16DA 4AE 2AA 3 schnelle Zähler mit 30KHz) CPU 314C-2DP6ES7314-6CG03-0AB0 Listenpreis1454Euro (24DE 16DA 4AE 2AA 3 schnelle Zähler mit 60KHz) ODER CPU 314 6ES7314-1AG13-0AB0Listenpreis 529 Euro FM350-1 6ES7350-1AH03-0AE0 Listenpreis 366 Euro(1 schneller Zähler 500 KHz) Es fehlen hier im vergleich noch die Eingabe (24 DE) und Ausgabe Karten (16DA) Zudem hat das System nur 1 schnellen Zähler mit 500 KHz > muss ich jetzt gucken, was sinvoller ist, die FM 350er Karte oder die 314er CPU. Siehe oben WICHTIG: Alle Angaben OHNE GEWÄHR ! ! ! |
Karl |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.02.2009 09:49 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ja, ich werde das mal versuchen. Danke |
27.02.2009 23:05 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi [QUOTE] CPU 312C [/QUOTE] Finde ich eine gute Wahl für diese Aufgabe. Suche doch hier mal nach den Unterlagen. Ändere in der Suchzeile u.u. die Schlüsselworte. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=CPU+312C+&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp%3Ftab%3D2&lang=de&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=_searchinprim_&nodeid=99&x=16&y=8 Solltest du noch fragen haben, steht das Forum tatkräftig zur Unterstützung bereit. Gruß Karl |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 27.02.2009 23:06Karl |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.02.2009 09:29 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Matthias, auf jeden Fall benötigts du das Handbuch "Technologische Funktionen", da der Zähler eben als technologische Funktion gilt. Im beigelegten Handbuch findest du im Kapitel 5.2 die Anschlußbelegung und im Kapitel 5.5 die Funktionsbeschreibung des Zählers. Sicher ist auch das Kaptitel 5.6 Frequenzmessung, für dich interessant. Mit einer Frequenzmessung kannst du direkt die Drehzahl deiner Rolle ermitteln, ohne vorher zählen zu müssen. Nochmal der Link zum Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12429336 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf