24.01.2024 20:55 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 2231 Bewertung:
|
Hallo mahfoudh_tarchouna139, Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan-3.zip (60 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
25.01.2024 17:20 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 334 Bewertung:
|
Hallo mahfoudh_tarchouna139, Hallo, Ella_68 Zu Vertiefung: Eine kleine Studie zur Zweihandschaltung mit einer LOGO! Zu beachten ist, dass die in diesem Thema bereits schon aufgeführten Hinweise zur Sicherheit einer Zweihandschaltung wichtig, und somit zu beachten sind. Diese Studie zeigt nur eine Möglichkeit die die LOGO! geben könnte, wenn es die Rahmenbedingungen erlauben. Gruß, Quirin DateianhangStudie Zweihandbedienung mit LOGO.zip (530 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
03.02.2024 12:25 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 2231 Bewertung:
|
Hallo mahfoudh_tarchouna139, Für einen doppeltwirkenden Zylinder benötigs Du dann doch wieder ein 5/2-Wege-Ventil. Bei Deinem Projekt muß es aber eines mit Sperrmittelstellung und Federrückstellung sein. Bei Spannungsausfall bleibt ein solch angesteuerter Kolben in seiner aktuellen Position. Bei Deiner Konstruktion wäre aber eine Sicherheitsstellung in oberer besser (falls sich doch jemand mal die Finger dazwischen hat Um die Idee von StVinzt aufzugreifen ist -V2 so lange geschlossen, wie der Notaus nicht betätigt wurde und Spannung an der Anlage ansteht. Der Rückschlag -V3 verhindert das Absenken des Kolbens bei Ausfall der Druckluft. Bei dieser pneumatischen Schaltung braucht die Spule der Auffahrt nur für die benötigte Zeit aktiviert sein. Eine Dauerbelegung ist bei einem Ventil mit Sperrstellung nicht nötig. Daher habe ich mein Beispiel mit B015 und B021 ergänzt. Wo genau liegen denn die Schwierigkeite mit dem Programm ? Wenn Du konkreter beschreiben kannst wo "der Schuh drückt" kann ich gezielt darauf eingehen. Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan-3b.zip (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf